This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设置PLabs SAR ADC EVM PDK的PSI-EVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PLABS-SAR-EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666534/how-to-set-the-psi-evm-of-plabs-sar-adc-evm-pdk

主题中讨论的其他部件:PLABS-SAR-EVM-PDK

大家好,我在使用psi EVM (信号进样器)时遇到了一些问题。

这是我的psi GUI设置

但我在示波器中看不到与GUI相同的波形

在波形中无法观察到偏移(2伏)。

将JP3 从BP更改为过滤器后,我只能在示波器中看到直流,如下所示  

请告诉我如何同时获得DC和AC。

这是我在测试时的设置。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Willy,

    每次输入振幅(Vpp)或偏移值后,您应单击"设置"按钮执行更改。

    在PSI板上,当您要创建带滤波器的SE信号时,跳线位置应为:   JP1=filt,JP3=filt,JP4=VCM,JP8=GND。

    顺便说一下,PSI GUI已集成到Plabs GUI中,下面是一个屏幕截图。 请访问网站链接并下载最新的GUI (PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit)。

    www.ti.com/.../plabs-sar-evm-pdk

    请尝试使用这些按钮并将跳线更改为正确的位置,让我知道您的结果。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    非常感谢您回答我的问题!

    更改psi板上的跳线后,psi现在可以正确生成偏移的正弦波。

    但我遇到了另一个问题。

    我可以将PHI正确连接到CH1和CH2,并从PLabS-SAR-EVM GUI中查看波形。

    但当我将PHI连接到ch3时,会出现以下消息。

    我尝试过几次更换不同的主板,但结果相同。

    谢谢!

    此致,

    Willy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Willy,

     每块板在装运前都应经过全面测试,包括EEPROM编程。 您能 告诉我您在哪里购买或购买了PlabS-SAR-EVM-PDK吗? 您提到"我已经尝试过几次并更换了不同的主板", 您是否 尝试过几个主板或 PHI主板? 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    我上个月从TI商店购买了三个EVM板。

    store.ti.com/PLABS-SAR-EVM-PDK-TI-Precision-Labs-SAR-ADC-Evaluation-Module-Performance-Demonstration-Kit-PDK-P5.3267万.aspx

    我在所有这些主板上都遇到了相同的问题(CH3 EEPROM问题)。

    尽管ch3 (D7,D8,D9)的LED指示灯亮起,但我仍无法在CH3中正确连接。

       

    如何解决EEPROM问题?

    感谢您的及时回复和帮助!!

    非常感谢,

    Willy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Willy,

    我很快就会回复您,感谢您提供信息。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Willy,

    请确认您是否正在使用

    1.  通道3的Plabs工具套件中的“Plabs-Power Scaling EVM”GUI。
    2.  最新的软件,已于今年2月在网站上更新。

                 PLABS-SAR-EVM-PDK安装工具包:

                 http://www.ti.com/tool/PLABS-SAR-EVM-PDK 

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    ‘ve已经解决了这个问题。

    该错误是因为我在 PLabs工具包的开头按了SAR EVM按钮而不是Power Scaling EVM按钮。

    谢谢!

     

    Willy