在“线程: ADS1248”中讨论的其他部件
我正在使用ADS1148测量分压器的电压,但没有得到预期的读数。 预期读数是用万用表在AIN1处测得的电压。
我使用了5伏的 DVDD和AVDD。 我正在测量AIN1和AIN7之间的电压。 AIN7接地。
我使用内部参考电压(2.048 V从VREFOUT输出)作为分压器的输入电压。
出于某种原因,我得到的值接近预期读数,但不够接近(数字值的50-100差异)。
例如:将2.048 V连接到AIN1时,数字值应为3.2766万,但我得到的读数大约为3.264万。
对此问题有何建议?