This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292RECG-FE

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665556/ads1292recg-fe-ads1292recg-fe

部件号:ADS1292RECG-FE
线程中讨论的其他部件:ADS1292RADS1292ADS1298ECGFE-PDK

尊敬的先生/女士:

我似乎找不到 ADS1292R接口评估板的Windows-10 USB驱动程序。 您能提供帮助吗?

如果有其他方法查询 ADS1292R,请同时告知。

此致,

Jean Orhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jean:

    感谢您对我们ADS1292的关注。

    遗憾的是,该EVM从未设计为支持Windows 10。 仅支持Windows XP和Windows 7。 其他客户已经找到了在Windows 8和Windows 10上使用类似EVM的方法,如ADS1298ECGFE-PDK。 尝试执行以下步骤: e2e.ti.com/.../210.4847万

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您对ADS1x9xECG FE评估板的帮助。 该设计必须适合低功耗和呼吸测量,因此我们需要坚持使用ADS1292R ECG设备和现有 的ADS1x9xECG评估板。

    此后,我获得了一台Windows-7计算机,并成功安装了USB驱动程序,但以前无法完成,但是目标评估板仍然无法与 通常显示"ECG recorder not detected..."消息的ADS1x9xECG-FE评估环境应用程序通信。

    我已按照用户指南中的说明进行操作,但没有结果。 我想知道是否还有其他事情可以检查以使系统正常工作。

    请提供建议

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    很抱歉耽误你的时间,我离开办公室几天了。

    您是否仍有问题? 如果是,请附加“设备管理器”列表的屏幕截图,其中显示ADS1292RECGFE枚举的内容。 它应如《用户指南》的图18所示。

    另外,在启动ADS1x9x软件之前,请确保EVM已插入并已被识别。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我一直在使用Windows 7机器。 请参见正确安装USB驱动程序的图片。 我已按照所有步骤操作,但未成功。 这种情况越来越紧急,因此我们非常欢迎您的友好和及时帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jean:

    已理解。 我会看看我是否可以在今天下午的实验室中重现该问题。

    推动SW3是否可以解决问题? 这将重置EVM上的MSP430。 让主板保持插入状态,按住SW3片刻,然后松开它并重新启动GUI。

    其他一些快速的想法:尝试使用不同的USB端口,然后尝试以管理员身份运行GUI。

    如果您要检查设备是否仍处于活动状态,我将探测电源引脚VREFP (标称2.42 V + AVSS),VCAP1 (标称1.2 V + AVSS)和/DRDY引脚,它们应在默认数据速率下处于低脉冲状态。

    此致,