线程中讨论的其他部件:ADS1292R, ADS1292, ADS1298ECGFE-PDK
尊敬的先生/女士:
我似乎找不到 ADS1292R接口评估板的Windows-10 USB驱动程序。 您能提供帮助吗?
如果有其他方法查询 ADS1292R,请同时告知。
此致,
Jean Orhan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我似乎找不到 ADS1292R接口评估板的Windows-10 USB驱动程序。 您能提供帮助吗?
如果有其他方法查询 ADS1292R,请同时告知。
此致,
Jean Orhan
您好,Jean:
感谢您对我们ADS1292的关注。
遗憾的是,该EVM从未设计为支持Windows 10。 仅支持Windows XP和Windows 7。 其他客户已经找到了在Windows 8和Windows 10上使用类似EVM的方法,如ADS1298ECGFE-PDK。 尝试执行以下步骤: e2e.ti.com/.../210.4847万
此致,
您好,Ryan:
感谢您对ADS1x9xECG FE评估板的帮助。 该设计必须适合低功耗和呼吸测量,因此我们需要坚持使用ADS1292R ECG设备和现有 的ADS1x9xECG评估板。
此后,我获得了一台Windows-7计算机,并成功安装了USB驱动程序,但以前无法完成,但是目标评估板仍然无法与 通常显示"ECG recorder not detected..."消息的ADS1x9xECG-FE评估环境应用程序通信。
我已按照用户指南中的说明进行操作,但没有结果。 我想知道是否还有其他事情可以检查以使系统正常工作。
请提供建议
此致,
John