Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484
线程中讨论的其他部件:DAC3482,, CDCE6.2005万, DAC3484EVM, DAC3484
我正在尝试操作DAC3482 EVM (250 MHz.双DAC,16位分辨率,带内插)。
我连接了6V,操作了软件并输入了一些CSV文件。 我尝试了一个由TI提供给我的文件(50 + 100 MHz正弦波),我只得到随机噪声。
我还制作了其他文件-一个通道上有DC,另一个通道上有正弦波(参见下图)。 我仍然收到奇怪的信号。 我使用示波器对两个通道进行了FFT -无峰值。
我附上我的主板的图片。 请问我做错了什么?