This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:使用TSW1406操作DAC3482EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666487/dac3482evm-operating-dac3482evm-with-tsw1406

部件号:DAC3482EVM
线程中讨论的其他部件:DAC3482,, CDCE6.2005万DAC3484EVMDAC3484

我正在尝试操作DAC3482 EVM (250 MHz.双DAC,16位分辨率,带内插)。

我连接了6V,操作了软件并输入了一些CSV文件。 我尝试了一个由TI提供给我的文件(50 + 100 MHz正弦波),我只得到随机噪声。

我还制作了其他文件-一个通道上有DC,另一个通道上有正弦波(参见下图)。 我仍然收到奇怪的信号。 我使用示波器对两个通道进行了FFT -无峰值。

我附上我的主板的图片。 请问我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aronii,  

    您说您使用的是内插,但我不知道您的DAC时钟是什么,也不知道您的内插系数。  

    尝试使用下面附加的配置文件配置DAC3482EVM。 此设置适用于具有4x内置的1228.8M DAC时钟。这意味着您在HSDC pro中的数据速率应设置为307.2M。   

    请参阅以下用户指南,以确保跳线设置和FPGA时钟频率正确。  

    www.ti.com/.../slau432a.pdf

    优素福

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_FDAC_5F00_1228p8MHz_5F00_4xint_5F00_NCO_5F00_30MHz_5F00_QMCon.txt</s>1228

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发送的TXT文件是DAC3482软件附带的默认文件。 文件相同。

     在DAC软件中,我们会执行"load regs"。 我们选择了您的文件。 然后我们"发送全部"

    在 TSW1406软件上,我们选择了“DAC”选项卡,然后选择 了DAC8432。 然后,我们单击"加载外部模式文件"并下载了我之前附加的Excel CSV文件。

    (正弦波.csv)。 然后我们"发送"了。 我们仍然看不到任何东西。

    我们出了什么问题吗? 波形直接连接到示波器。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提到我们使用内部CDCE6.2005万芯片-而不是外部时钟。 因此,我们将JP5更改为位置2-3 (短接),而不是默认值。 它仍然不起作用。
    我们在R71,R72处测量了DAC时钟,得到了大约125 MHz的正弦波。在直流电上行驶-甚至不接近307 MHz。
    CDCE6.2005万的安装文件似乎不同。
    我们在J12或J15处没有任何时钟(我们使用1.5 GHz模拟输入LeCroy示波器)。
    请注意,您发送的Eh数据表是指TSW1400 -而不是TSW1406。

    最后一件事:我误击了取消订阅此线程的链接。 请重新注册。 我希望在您回答时收到电子邮件通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aronii,

    TSW1406似乎与该设备不兼容。 您需要使用TSW1400
    与DAC3484EVM配合使用。
    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是DAC3482,而不是DAC3484 EVM。


    您可以看到DAC3482 EVM列在TSW1406网页中

    http://www.ti.com/tool/TSW1406EVM

    此外,在数据表中:


    如果此主板不兼容,则无法从列表中选择... (在软件中)

    我还在论坛上询问了在购买之前如何将两个主板一起操作,没有人告诉我它们不能一起工作。

    我不知道你是在哪里读到的?

    主板之间的差异在于速度。 我不需要它来获得最大速度。 1 Gbps适合我的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnii,  

    我明白你的观点。 当与DAC3484连接时,我们通常使用TSW1400,因此我必须订购TSW1406,以便在我的端运行一些实验并返回给您。 收到主板后,我将立即与您联系。  

    优素福