我们使用 adc12dj3200evm ADC和tsw14j57evm数据采集板来捕获高频无线电信号。
在《HSDC Pro软件用户指南》中,它指出:
"HSDC Pro GUI利用一个DLL和一组API通过A从GUI与TSW14J5x进行通信
Cypress FX3 USB 3.0 设备。 此下一代USB 3.0 控制器提供可编程并行
直接连接到FPGA以提供高速数据传输的接口(2Gbps USB 3.0
系统,320Mbps USB 2.0 系统)。 此控制器也用于
使用并行编程模式配置板载FPGA,这允许在低于的情况下进行配置
三秒。 该接口与USB 2.0 和3.0 系统兼容。 对于3.0 系统,
用户可在˜20秒内捕获1GB。 2.0 系统,约45秒。"
但是,当我们仅捕获 157.2864万示例时 ,需要47秒,这比我们应该获得的USB 2.0 要慢。
(我们使用的是JMODE2,因此这是157.2864万 Samples*2通道*2字节/样本=JMODE2 629.1456万 字节,小于100千兆字节)
我们已经:
- 已验证是否安装了正确的Cypress FX3 USB驱动程序
- 已尝试不同的USB端口
- 已尝试不同的采样频率
- 已在另一台计算机上重复软件安装和数据捕获
而且每次都获得相同的结果。
这是一个常见问题吗? 是否有一种我们错过的获得更高数据传输速率的诀窍? 我们接下来要尝试什么?
谢谢!
Tanner Ellsworth