This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7882:无法读取数据

Guru**** 2608125 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665481/ads7882-cannot-read-the-data

部件号:ADS7882

大家好,

我的客户使用ADS7882,如下图所示:

但他无法使用我们的数据表中的序列读取数据。 (图2和图5)

您能否帮助查看原理图并对问题发表一些意见?

非常感谢!

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布Lacey,
    我们正在研究这一问题,并将很快回复您
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lacey:

    很抱歉  耽误您的时间,我们似乎错过了此帖子。 如果客户仍然遇到问题:  
     
    -您能否在示意图中显示完整的驱动电路,或者哪个电路或放大器在引脚6处驱动SAR ADC输入/RC滤波器?
    -请描述问题,例如,输入端的电压是多少,获得的代码结果是多少。
    -您能否提供一些示波器镜头,显示CONVST,BUSY,CS,RD,BYTE? 应用中所需的最大采样速率是多少?

    谢谢,此致,
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我将询问客户详细信息,并在收到信息后立即更新。

    非常感谢!

    莱西