请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7882 大家好,
我的客户使用ADS7882,如下图所示:
但他无法使用我们的数据表中的序列读取数据。 (图2和图5)
您能否帮助查看原理图并对问题发表一些意见?
非常感谢!
莱西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Lacey:
很抱歉 耽误您的时间,我们似乎错过了此帖子。 如果客户仍然遇到问题:
-您能否在示意图中显示完整的驱动电路,或者哪个电路或放大器在引脚6处驱动SAR ADC输入/RC滤波器?
-请描述问题,例如,输入端的电压是多少,获得的代码结果是多少。
-您能否提供一些示波器镜头,显示CONVST,BUSY,CS,RD,BYTE? 应用中所需的最大采样速率是多少?
谢谢,此致,
路易斯