请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA411Q1EVM 在“线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1
您好,
我正在尝试驱动7 V rms 10 kHz 4极解析器(类似于ltn R58) 使用PGA-411q1评估板。但一旦我将PGA评估板励磁机输出连接到我的解析器的激励线圈,输出从7 V rms下降到约200 mV,设备(PGA411)变得很热。如果我连接了它,我的评估板可以驱动120 Ohm电阻器 代替解析器励磁线圈。由于我的解析器线圈的阻抗应该在120欧姆左右,因此我感觉我的解析器励磁线圈损坏。
无论我的担心是否正确,我都必须得出结论。
我使用了LCR仪表,得到了大约3-4 uh的解析器励磁线圈电感。(LCR仪表设置为1 kHz,系列等效ckt)。我的L-C-R仪表没有设置10 kHz。
我没有处理问题的实际经验,请你帮助我吗?我如何确定我的处理问题的人员存在损坏?是否有其他确认方法可以检查?我没有任何其他处理问题的人员进行验证。
请告诉我。