This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:PGA411Q1EVM

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667474/pga411q1evm-pga411q1evm

部件号:PGA411Q1EVM
在“线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1

您好,

我正在尝试驱动7 V rms 10 kHz 4极解析器(类似于ltn R58) 使用PGA-411q1评估板。但一旦我将PGA评估板励磁机输出连接到我的解析器的激励线圈,输出从7 V rms下降到约200 mV,设备(PGA411)变得很热。如果我连接了它,我的评估板可以驱动120 Ohm电阻器 代替解析器励磁线圈。由于我的解析器线圈的阻抗应该在120欧姆左右,因此我感觉我的解析器励磁线圈损坏。

无论我的担心是否正确,我都必须得出结论。

我使用了LCR仪表,得到了大约3-4 uh的解析器励磁线圈电感。(LCR仪表设置为1 kHz,系列等效ckt)。我的L-C-R仪表没有设置10 kHz。

我没有处理问题的实际经验,请你帮助我吗?我如何确定我的处理问题的人员存在损坏?是否有其他确认方法可以检查?我没有任何其他处理问题的人员进行验证。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poulam,

    通常有直流电阻的旋转分解器传感器规格(易于测量);您是否尝试过测量? 对于LTN R58,转子两端的电阻应约为40欧姆。

    www.ltn-servotechnik.com/.../R_58_EN_01.pdf

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poulam,

    如果看起来正常,则可以在驱动旋转分解器传感器时尝试添加串联电阻。 通过测量行为,您应该能够验证问题。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,谢谢大家,我解决了这个问题,电机有机械故障。我想知道另外一件事,如果我的解析器是8极,那么我如何将其与PGA411-Q1 IC连接起来,因为我通过在配置寄存器中设置位来获得最多4极的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poulam,

    我很高兴您解决了您的问题!

    极数设置 仅在使用换向编码器仿真输出时适用。 PGA411不关心解析器的极数;它将根据输入信号输出0到360度。 所以在8极解析器的情况下,它将输出8圈以进行一次机械旋转。

    谢谢!

    -Clancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poulam,

    我认为我们可以闭上这条线,在单独的线程上讨论您的极性问题。

    e2e.ti.com/.../245.7602万

    谢谢!

    -Clancy