This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 DRDY脉冲(ISN'未正常工作)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666463/ads1298-ads1298-drdy-pulsing-isn-t-working-properly

部件号:ADS1298

你(们)好

我正在尝试对我的ADS1298进行编程,但我的DRDY信号有问题。 他在RDATAC (如预期的4毫秒)后开始跳动,并返回到低状态。 触发电平为1.6V,我的示波器在DRDY引脚上读数为4V。

delay_ms(2000);       // tpor

   CS = 0;              
   SPIx_Write(0x06);   // 重置
   CS = 1;            
   delay_us (20);        // 18 tclk

   CS = 0;
   SPIx_Write(0x11);   // SDATAC
   CS = 1;
  DELAY _Us (5);

   CS = 0;
   SPIx_Write(0x0A);   //stop
   CS = 1;
   DELAY _Us (5);


   SPIx_Write(0x41);           //WREG
   SPIx_Write(0x18);        //24值
   SPIx_Write(0x86);        //config1.
   SPIx_Write(0x10);        //CONFIIG2
   SPIx_Write(0xC0);        //CONFIIG3

   除GPIO (0xF0)外,所有其它寄存器均为0x00。

   CS = 1;
   DELAY _Us (5);

   CS = 0;
   SPIx_Write(0x08);   // 开始
   CS = 1;
   DELAY _Us (5);

   CS = 0;
   SPIx_Write(0x10);   // RDATAC
   CS = 1;
   DELAY _Us (20);

tsclk = 500ns

DVDD=4V

AVDD=3.8V

我出了什么问题? DRDY告诉我新数据已准备就绪。 但是,之后,DRDY是否必须在CS =0之后进入高状态? 除了我仔细检查了我的INT Pin外,我预测他仍然不能正常工作。  

提前感谢!

Rhuan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rhuan:

    感谢您的帖子。

    DVDD = 4 V超出此设备允许的操作规格。 相对于接地,DVDD的最大电源为3.6 V。

    /DRDY将在您不读取数据时空闲。 在下一个样品准备就绪之前的几个tCLK周期内,/DRDY将返回高值,以便下一个下降边缘与数据速率周期一致。

    当您读取数据时,/DRDY将被清除,并与第一个SCLK下降沿同步返回HIGH (高)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan!

    感谢您的支持。 我检查了我的DVDD,我得到了3,58V电压,我处于绝对的供电范围内。

    我尝试了所有的分辨率,看到了这些 脉冲之间的正确间隔(以毫秒为单位)。  

    读取ID后,我相信我的CPOL和CPHA配置是正确的,并且传输是正确的。

    我还不明白的是DRDY的行为。  在DRDY =0之前的第一个CS =0之后,DRDY的行为是否与您的解释相同?

    再次感谢!

    Rhuan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rhuan,

    我很高兴您的工作正常!

    /CS和/DRDY相互独立运行。 /DRDY以设定的数据速率转换为低,无论接口是否处于活动状态。 任何时候发送SCLK,第一个SCLK下降沿都将清除/DRDY信号(参见图59和图60)。 如果不发送SCLK,则/DRDY将保持低电平,直到下一个样本准备就绪之前的几个tCLK周期(参见图63)。

    此致,