请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292R 尊敬的各位:
我正在尝试从ADS1292R获取ECG信号。
我在 数据表的第63页上执行了该过程以获得信号测试,它似乎工作正常(如附件所述)。
在此过程中,我只将CONFI2寄存器从0xA3更改为0xA0,并将CHnSET从0x05更改为0x00。
但是我无法获得ECG信号,因为您可以看到随附的文档。
我正在使用通道2读取心电图,因为我想在通道1配置稍后的呼吸。 我的原理图已配置为测量呼吸和ECG。
请问 我的程序出了什么问题吗?
非常感谢,
Best Regards.e2e.ti.com/.../Test-02_2D00_18.xlsx
Eugênia。