This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:无法采集心电图信号

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667331/ads1292r-cannot-acquire-ecg-signal

部件号:ADS1292R

尊敬的各位:

我正在尝试从ADS1292R获取ECG信号。  

我在 数据表的第63页上执行了该过程以获得信号测试,它似乎工作正常(如附件所述)。  

在此过程中,我只将CONFI2寄存器从0xA3更改为0xA0,并将CHnSET从0x05更改为0x00。  

但是我无法获得ECG信号,因为您可以看到随附的文档。

我正在使用通道2读取心电图,因为我想在通道1配置稍后的呼吸。 我的原理图已配置为测量呼吸和ECG。

请问  我的程序出了什么问题吗?

非常感谢,

Best Regards.e2e.ti.com/.../Test-02_2D00_18.xlsx

Eugênia。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eugenia:

    感谢您的帖子!

    内部测试信号看起来非常清晰,因此我认为ADS1292R工作正常。 您用于ECG的寄存器设置应该不是问题,所以我想问题可能来自信号源或您的原理图中的某些内容。 您能否附上一份PDF格式的ADS1292R原理图并显示电极的信号路径?

    ECG信号源的用途是什么? 您是否可以首先尝试使用函数发生器? 尝试应用100 MVP,10 Hz正弦波。 将ADC的直流偏移设置为中间电源,并将信号发生器输出连接到通道2输入中的一个。 将另一个通道2输入连接到相同的中间电源电压(如果您使用+/- 1.5 V电源,例如0 V也是中间电源,则更容易)。 确保主板和函数发生器之间共用接地连接。

    此致,