This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:收集信号问题

Guru**** 2605055 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666970/ads1298-collect-the-signal-problem

部件号:ADS1298

我想使用 ADS1298来采集心电图,当我使用ADS1298从模拟器收集信号时,我发现信号不正常。我上传原理图和寄存器配置。我有两个问题需要工程师确认。   1.帮助确认寄存器是否正确配置。2.帮助确认未使用的通道是否需要接地或需要连接到WCT,我们是否将未使用的通道连接到地面将影响信号采集。 谢谢。

e2e.ti.com/.../Holter1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fengmign,

    感谢您的帖子。

    我看不到您的注册设置。 请您再次上传吗?

    您是否尝试过使用内部方波测试信号? 您可以将每个通道配置为使用CHnSET[2:0]=101转换连接至PGA输入的1mVp方波。 测试信号的设置位于CONFIIG2寄存器中。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回答。

    测试内部信号是否正常。

    测试仿真器的寄存器配置:

    SPIWriteReg (&SpiHandle,0x43,0xDC);
     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x41,0x86);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x42,0x00);//
     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x44,0x03);//

     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x45,0x10);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x46,0x10);//
     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x47,0x10);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x48,0x10);//
     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x49,0x10);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x4A,0x10);//
     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x4B,0x10);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x4C,0x10);//

     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x4D,0x00);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x4E,0x00);//
     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x4F,0xFF);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x50,0x02);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x51,0x00);//

     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x54,0x0F);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x55,0x00);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x56,0x00);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x57,0x22);//
     
     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x58,0x0B);//

     SPIWriteReg (&SpiHandle,0x59,0xD4);//