This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:输出旋转器的机制

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666533/dac38j84-mechanism-of-the-output-spurs

部件号:DAC38J84

您好,

我的客户有关于DAC38J8x的问题。

他们希望将其作为DDS。

输入数据是恒定的,并通过数字混频器和DAC中的NCO进行升转换。

他们使用EVM对其进行了评估。

他们在输出频谱上发现了一些突起。

这不是问题,但他们想知道刺激机制。

[Q]

请告诉我这种推动装置。

他们想知道刺激的来源和机制在哪里。

我想请您告诉我,是否有文档可以解释它。

观察到的spurs示例如下。

<conditions (条件)>

FS = 2042.88MHz

输出= 500MHz

SIF_DAC_ENA=1

SIF_DAC=7FFF

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    您所看到 的是基频和时钟混合脉冲的谐波图像,例如FS/2-Fin,FS/4-Fin等 我用我们的DAC EVM复制了此内容,并附上了输出图像。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的快速响应和清晰评论。
    我了解机制。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga