请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J84 您好,
我的客户有关于DAC38J8x的问题。
他们希望将其作为DDS。
输入数据是恒定的,并通过数字混频器和DAC中的NCO进行升转换。
他们使用EVM对其进行了评估。
他们在输出频谱上发现了一些突起。
这不是问题,但他们想知道刺激机制。
[Q]
请告诉我这种推动装置。
他们想知道刺激的来源和机制在哪里。
我想请您告诉我,是否有文档可以解释它。
观察到的spurs示例如下。
<conditions (条件)>
FS = 2042.88MHz
输出= 500MHz
SIF_DAC_ENA=1
SIF_DAC=7FFF
此致,
Hiroshi Katsunaga