This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:tsw1400evm

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663409/tsw1400evm-tsw1400evm

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件: TSW30SH84EVM

我们正在发送数字数据(发送到tsw1400evm FPGA和tsw30sh84 DAC),并(使用tsw1400evm和tsw1266evm)最终捕获发送的数字数据。 我们对DAC和ADC使用相同的LO。 DAC和ADC的内部时钟是否同步,或者我们是否需要在GUI中执行一些其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj,

    我建议您同步两个时钟发生器。 您有 几 个选项可用于提供同步。 TSW1266EVM通过使用LMK0.48万时钟抖动消除器和生成芯片来实现多时钟配置。 可将10 MHz参考应用于CLKIN连接器,以使板载时钟与信号源同步。 TSW30SH84EVM可 将  板载LMK VCO锁定到板载10MHz参考振荡器。 此振荡器也发送到SMA,然后TSW1266EVM可将其用作 OSCIN SMA连接器上的参考输入。

    另一种选择是 ,两个板 都使用通用 外部源为OSCIN输入端供电,以锁定其内部VCO。 这可能是所用LO信号发生器的10MHz参考输出。  

     

    两个板还可以通过 向 SMA提供外部时钟来选择在时钟分配模式下运行LMK器件。  在这种情况下,您可以将外部参考信号路由到分离器,并向两个TSW板提供输出。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我们正在使用两个tsw1400evm用于DAC和ADC。 我们在单PLL模式下运行LMK器件,并使用TSW30SH84evm的内部10Mz参考(JP4设置为1-2)时钟。 我们看到了有关此问题的另一个线程,您在其中建议将tsw30sh84的J16连接到tsw1266的J8。 但在这方面,您已经提到这将适用于双PLL模式。 那么,这在单PLL模式下也能工作吗?
    如果不是,那么在双PLL模式下,是否必须在J12处提供外部参考?

    如果内部时钟处于单PLL模式且内部参考时钟10Mz用于DAC,是否有其他方法同步连接到ADC和DAC的两个tsw1400evm?

    此致,
    Nikunj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikunj,

    如果您可以获得两个同步时钟,并将一个发送到TSW1266EVM的J8,另一个发送到TSW30SH84的J12,这应该适用于单PLL模式。 输入频率越高,LMK输出的相位噪声就越低。 TSW1400从ADC和DAC EVM接收时钟源,因此它们应该同步。

    此致,

    Jim