请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW1400EVM 主题中讨论的其他部件: TSW30SH84EVM
我们正在发送数字数据(发送到tsw1400evm FPGA和tsw30sh84 DAC),并(使用tsw1400evm和tsw1266evm)最终捕获发送的数字数据。 我们对DAC和ADC使用相同的LO。 DAC和ADC的内部时钟是否同步,或者我们是否需要在GUI中执行一些其他设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在发送数字数据(发送到tsw1400evm FPGA和tsw30sh84 DAC),并(使用tsw1400evm和tsw1266evm)最终捕获发送的数字数据。 我们对DAC和ADC使用相同的LO。 DAC和ADC的内部时钟是否同步,或者我们是否需要在GUI中执行一些其他设置?
Nikunj,
我建议您同步两个时钟发生器。 您有 几 个选项可用于提供同步。 TSW1266EVM通过使用LMK0.48万时钟抖动消除器和生成芯片来实现多时钟配置。 可将10 MHz参考应用于CLKIN连接器,以使板载时钟与信号源同步。 TSW30SH84EVM可 将 板载LMK VCO锁定到板载10MHz参考振荡器。 此振荡器也发送到SMA,然后TSW1266EVM可将其用作 OSCIN SMA连接器上的参考输入。
另一种选择是 ,两个板 都使用通用 外部源为OSCIN输入端供电,以锁定其内部VCO。 这可能是所用LO信号发生器的10MHz参考输出。
两个板还可以通过 向 SMA提供外部时钟来选择在时钟分配模式下运行LMK器件。 在这种情况下,您可以将外部参考信号路由到分离器,并向两个TSW板提供输出。
此致,
Jim