This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:将内部参考电压配置为(5伏)

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661125/ads7953-configuring-internal-reference-voltage-to-5-volts

部件号:ADS7953

您好,

客户要求确认ADS7953参考电压。 请提供帮助,我们将非常感谢您的紧急关注。

详情如下所示。

我们正在使用ADS7953读取电压。 我们使用32引脚VQFN封装。 目前,我们使用(2.5)伏特的默认参考电压。 我们能够 正确读取所有通道上的电压,其中ADS7953配置为手动模式或自动1模式。

我们要将ADS7953 内部参考电压配置为(5伏)。 配置如下所示。 我们看不到将参考电压更改为5V的影响。

请您检查一下我们的配置,了解5伏的坐姿参考电压。 您是否在我们的配置设置中看到任何问题,这可能会导致参考电压未达到5V。

 

自动1模式配置:

 

0x8000                                 //进入auto-1模式

0xFFFF                                  //选择所有16个通道

0x0000                                 //在所选模式下继续

0x0000

0x2C40                                 //自动-1模式,参考电压= 5V

0x0000

0x0000

 

手动模式配置:

 

0x1000                                 //进入手动模式

0x0000

0x0000

0x1840                                 //手动模式参考电压SIT至(5V)

0x0000

0x0000

请注意其他评论。

我只想在我之前的电子邮件中添加一个信息,即在我们的系统中,AV电压是3.3 V

此AV电压是否适用于将ADS7953配置为5V参考电压。

非常感谢您的帮助。

此致,

Julie Ann

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julie:

    ADS7953的参考是外部的,因此我认为您指的是上面的输入范围位(模式控制寄存器,位-6)。 如果VA设置为3.3V,则不能在输入端使用0-5V,您可以在第9页的ABS MAX表和第11页的模拟输入范围中看到这一点。 当您更改范围时,您会得到什么类型的转换结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julie:

    根据您提供的说明和配置,我有一些意见:

    1)必须对CFR寄存器进行编程才能启用内部参考,我在上面的代码中看不到这一点。 第35页和第36页对寄存器进行了说明,并解释了如何对其进行编程。 您需要用'1'对位6进行编程。 您还需要将位9设置为'1'以启用高达5V的输入(参见注释2)。 最后,您必须使用所需的2.5V值对REFAC进行编程。
    *查看您正在发送的十六进制代码,设备将认为您正在尝试从REFNAC读取,而不是对其进行编程。 第35页上的表5显示数据写入操作的前四位必须为1001 (程序REFDC_A)或1010 (程序REFAC_B)。

    2)内部参考电压限制为2.5V,但输入可设置为2x Vref。 启用并配置内部参考后,您应该能够在REFIO引脚上测量2.5V电压。 但是,输入将为0-5V (可通过转换已知的直流电压并将结果与ADC的完整输入范围(即5V)进行比较来测试)。

    有关电源范围的问题,模拟电源(AVDD)必须介于4.5 和5.5 V之间(请参阅第10页上的规格表)。 DVDD (数字电源)可以是3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julie:

    您是否能够使ADS7953代码正常工作?

    我将关闭此线程,但如果您仍有任何问题,请随时在此回复或开始新线程。