您好,
客户要求确认ADS7953参考电压。 请提供帮助,我们将非常感谢您的紧急关注。
详情如下所示。
我们正在使用ADS7953读取电压。 我们使用32引脚VQFN封装。 目前,我们使用(2.5)伏特的默认参考电压。 我们能够 正确读取所有通道上的电压,其中ADS7953配置为手动模式或自动1模式。
我们要将ADS7953 内部参考电压配置为(5伏)。 配置如下所示。 我们看不到将参考电压更改为5V的影响。
请您检查一下我们的配置,了解5伏的坐姿参考电压。 您是否在我们的配置设置中看到任何问题,这可能会导致参考电压未达到5V。
自动1模式配置:
0x8000 //进入auto-1模式
0xFFFF //选择所有16个通道
0x0000 //在所选模式下继续
0x0000
0x2C40 //自动-1模式,参考电压= 5V
0x0000
0x0000
手动模式配置:
0x1000 //进入手动模式
0x0000
0x0000
0x1840 //手动模式参考电压SIT至(5V)
0x0000
0x0000
请注意其他评论。
我只想在我之前的电子邮件中添加一个信息,即在我们的系统中,AV电压是3.3 V
此AV电压是否适用于将ADS7953配置为5V参考电压。
非常感谢您的帮助。
此致,
Julie Ann