This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:ALM_SYSREF_DET

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666468/dac38rf80-alm_sysref_det

部件号:DAC38RF80

您好,

在数据表中,DAC38RF80具有两个PLL,一个用于DAC时钟,一个用于SERDES。 在ALM_SYSREF_DET字段中,有两个警报:SERDES_PLL 0超出锁定状态和SERDES PLL1超出锁定状态。 它们的DAC PLL是否已脱离锁定且SERDES PLL是否已脱离锁定? 如果是,哪个警报适用于哪个PLL?

假设上述情况,当任一PLL解锁时,发生PLL_LOCK警报。 我的理解是否正确?

此致,

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshihiro,

    DAC38RF80可以设置为两个单独的链路。 在这种情况下,将有两个单独的SERDES PLL锁定指示器,每个链路一个。 只有一个DAC PLL。 如果使用两个链路,则总共将有三个PLL锁定警报,两个用于SERDES,一个用于DAC。 否则,如果使用一个链接,将会有两个警报。

    此致,

    Jim