请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38RF80 您好,
在数据表中,DAC38RF80具有两个PLL,一个用于DAC时钟,一个用于SERDES。 在ALM_SYSREF_DET字段中,有两个警报:SERDES_PLL 0超出锁定状态和SERDES PLL1超出锁定状态。 它们的DAC PLL是否已脱离锁定且SERDES PLL是否已脱离锁定? 如果是,哪个警报适用于哪个PLL?
假设上述情况,当任一PLL解锁时,发生PLL_LOCK警报。 我的理解是否正确?
此致,
渡边俊弘