主题中讨论的其它部件:PGA970, USB2ANY
我遵循了"sldu023.pdf"中的说明,但TP70,TP71上没有输出,
是否有设置文件(脚本)可用于设置主板工作?
我需要测试4线LVDT传感器以演示PGA970的功能。
如何知道EVM板正在运行?
断开EMV板与USBANY的连接时,我可以使用写按钮写入数据表,没有任何错误!
如何检查EVM内的固件?
巴西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我遵循了"sldu023.pdf"中的说明,但TP70,TP71上没有输出,
是否有设置文件(脚本)可用于设置主板工作?
我需要测试4线LVDT传感器以演示PGA970的功能。
如何知道EVM板正在运行?
断开EMV板与USBANY的连接时,我可以使用写按钮写入数据表,没有任何错误!
如何检查EVM内的固件?
巴西
您好,Scott:
我已经尝试过这种方法,但没有任何结果。 如何检查PGA970内的软件是否正常运行?
是否可以重置为默认值?
当我切换电源时,一切看起来都正常工作! 没有出现错误,例如,当我读取ADC…时
对于我来说,EMV板看起来像死机,电源电流仅为10mA@12V。
电压7,5V,5V,3.3V正常。
TP6 = 3V
TP9 = 1,92伏
P1A,P2A = Usupply / 2
BR Volker
您好,
只要连接了USB2ANY,如果您尝试读取或写入任何寄存器,就不会出现任何错误。 但是,如果PGA970没有通电(甚至没有连接),数据将始终读取为0,如果您写入一些东西并尝试读回它,它将只读回0。
电源电流应在该值周围,因此似乎工作正常。
您当前是否已将任何固件写入设备? 您能否读取FRAM并将其内容转储到要发送给我的文件? 我将附加与参考固件版本相关的十六进制文件,以便您也可以将其加载到主板上尝试。
您还能描述您正在使用的跳线设置吗?
我还注意到,在第一个屏幕截图中,您选择了单端模式,但在第二个屏幕截图中,它是用于生成波形的差分模式。 您想使用哪种模式?在尝试不同模式时,您是否更改了测量连接?
我们找到了Victor Tasevski的一篇文章
https://e2e.ti.com/support/sensor/pressure/f/998/t/57.7226万
有一个详细的说明,说明必须设置/重置哪个按钮。
这使它发挥作用。
BR Volker