This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:正弦输出

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663900/pga970evm-sine-output

部件号:PGA970EVM
主题中讨论的其它部件:PGA970USB2ANY

我遵循了"sldu023.pdf"中的说明,但TP70,TP71上没有输出,

是否有设置文件(脚本)可用于设置主板工作?

我需要测试4线LVDT传感器以演示PGA970的功能。

如何知道EVM板正在运行?
断开EMV板与USBANY的连接时,我可以使用写按钮写入数据表,没有任何错误!

如何检查EVM内的固件?

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Voker,

    通电时的默认值应正常工作,以便您运行波形生成。 在主连接上看到输出之前,您需要启用模拟电源。 单击“Analog Power (模拟电源)”下面的按钮,显示“Shutdown mode (关机模式)”,它将变为绿色并显示“Out of Shutdown Mode (退出关机模式)”。 此时,您应该已经看到5Khz的波形。 在填充波形表之前,单击"Stop"(停止)以停止生成波形,并确保没有输出。 然后填充波形表,并将值写入PGA970。 现在,您可以单击"Generate"(生成)按钮,波形应按上述设置中的配置显示。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    我已经尝试过这种方法,但没有任何结果。 如何检查PGA970内的软件是否正常运行?
    是否可以重置为默认值?

    当我切换电源时,一切看起来都正常工作! 没有出现错误,例如,当我读取ADC…时

    对于我来说,EMV板看起来像死机,电源电流仅为10mA@12V。

    电压7,5V,5V,3.3V正常。

    TP6 = 3V

    TP9 = 1,92伏

    P1A,P2A = Usupply / 2

    BR Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只要连接了USB2ANY,如果您尝试读取或写入任何寄存器,就不会出现任何错误。 但是,如果PGA970没有通电(甚至没有连接),数据将始终读取为0,如果您写入一些东西并尝试读回它,它将只读回0。

    电源电流应在该值周围,因此似乎工作正常。

    您当前是否已将任何固件写入设备? 您能否读取FRAM并将其内容转储到要发送给我的文件? 我将附加与参考固件版本相关的十六进制文件,以便您也可以将其加载到主板上尝试。

    e2e.ti.com/.../PGA970.hex

    您还能描述您正在使用的跳线设置吗?

    我还注意到,在第一个屏幕截图中,您选择了单端模式,但在第二个屏幕截图中,它是用于生成波形的差分模式。 您想使用哪种模式?在尝试不同模式时,您是否更改了测量连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Scott:

    我们找到了Victor Tasevski的一篇文章

    https://e2e.ti.com/support/sensor/pressure/f/998/t/57.7226万

     

    有一个详细的说明,说明必须设置/重置哪个按钮。

    这使它发挥作用。

    BR Volker