This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIA-0.1021万:LMK0.4828万 SYSREF分配器和输出DEVCLK分配器不工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665917/tida-01021-lmk04828-sysref-divider-and-output-devclk-divider-don-t-work-properly

部件号:Tida-0.1021万
主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万

您好,TI:

运行TIDA-0.1021万并尝试设置LMK0.4828万以产生连续SYSREF信号时,我遇到问题。 PLL1经过编程,可从100MHz输入参考(1:1)生成100MHz信号,PLL2经过编程,可使用VCO0生成2400MHz DEVCLK。 两个回路均可正常锁定。

我将示波器连接到J7连接器以观看SDCLK13_N输出。 在输出部分中,我将DCLK源设置为旁路,将SDCLK源设置为设备时钟。 我现在可以查看示波器上的2400MHz信号。

SYSREF部分设置为continuos,SYSREF分频器设置为240,这将产生10MHz信号。 将SDCLK信号源切换至SYSREF后,我现在看到了不同脉冲长度(2.9ns,6.4ns等)的不均匀脉冲链-远不及10MHz。 尝试其他除法值不会有太大变化。

 将SDCLK源切换回设备时钟,现在将DCLK源设置为除法器,我还可以看到输出部分1至32 DCLK除法器也无法正常工作。 它试图分裂,但一些脉冲以似乎随机的方式合并和延长。

我还没有处理过设置延迟,同步等问题,我想我会首先处理这个简单的案例。 我似乎能够对所有其他东西进行编程,也可以对LMX2594进行编程,所以我认为SPI接口端不存在信号完整性问题。  

我是否在配置中丢失了某些内容,还是其它问题? 下面是我编程到LMX0.4828万中的注册码。 一些评论与TI提供的代码有关。

此致,

垫A

----------------------------------

LMK0.4828万
0x000 0x90 %重置+禁用3线SPI (?)
0x000 0x00 %恢复
0x002 0x00 %正常运行
0x003 0x06 %
0x004 0xD0 %
0x005 0x5B %
0x006 0x00 %
0x00C 0x51 %
0x00D 0x04 %
0x100 0x02 % DCLKout0=2
0x101 0x55 %
0x103 0x00 % ADLY=0,仅DCLKout0_MUX=DIV
0x104 0x00 % SDCLKout1=DEVCLK
0x105 0x00 %
0x106 0xF0 %延迟PD,SDCLKout1活动
0x107 0x11 % LVDS
0x108 0x02 % DCLKout2=2
0x109 0x55 %
0x10B 0x02 % ADLY=0,DCLKout2_MUX=旁路
0x10C 0x00 % SDCLKout3=DEVCLK
0x10D 0x00 %
0x10E 0xF0 %延迟PD,SDCLKout3激活
0x10F 0x11 % LVDS
0x110 0x02 % DCLKout4=2
0x111 0x55 %
0x113 0x00 % ADLY=0,仅DCLKout4_MUX=DIV
0x114 0x00 % SDCLKout5=DEVCLK
0x115 0x00 %
0x116 0xF0 %延迟PD,SDCLKout5激活
0x117 0x11 % LVDS
0x118 0x02 % DCLKout6=2
0x119 0x55 %
0x11B 0x00 % ADLY=0,仅DCLKout6_MUX=DIV
0x11C 0x00 % SDCLKout7=DEVCLK
0x11D 0x00 %
0x11E 0xF0 %延迟PD,SDCLKout7激活
0x11F 0x11 % LVDS
0x120 0x02 % DCLKout8=2
0x121 0x55 %
0x123 0x00 % ADLY=0,仅DCLKout8_MUX=DIV
0x124 0x00 % SDCLKout9=DEVCLK
0x125 0x00 %
0x126 0xF0 %延迟PD,SDCLKout9激活
0x127 0x11 % LVDS
0x128 0x02 % DCLKout10=2
0x129 0x55 %
0x12B 0x00 % ADLY=0,仅DCLKout10_MUX=DIV
0x12C 0x00 % SDCLKout11=DEVCLK
0x12D 0x00 %
0x12E 0xF0 %延迟PD,SDCLKout11激活
0x12F 0x11 % LVDS
0x130 0x02 % DCLKout12=2
0x131 0x55 %
0x133 0x02 % ADLY=0,DCLKout12_MUX=旁路
0x134 0x20 % SDCLKout13=SYSREF
0x135 0x00 %
0x136 0xF0 %延迟PD,SDCLKout13激活
0x137 0x11 % LVDS
0x138 0x06 % VCO 0,缓冲OSCin,OSCout = LVCMOS标准/反相
0x139 0x03 % SYSREF连续
0x13A 0x00 % SYSREF_DIV=240
0x13B 0xF0 % SYSREF_DIV=240
0x13C 0x00 %
0x13D 0x08 %
0x13E 0x03 % SYSREF脉冲=8
0x13F 0x00 % PLL2 N div input = presc,PLL1 N Delay INP=OSCin,FB mux = PD
0x140 0x01 % SYSREF puls=PD,所有其他打开
0x141 0x00 %
0x142 0x08 % DDLY步长计数=8
0x143 0x91 % SYSREF_CLR=1
0x143 0x11 % SYSREF_CLR=0,SYNC=EN,从SYNC引脚同步
0x144 0x00 %启用所有输出同步(是0xFF (?))
0x145 0x7F %固定注册(曾为00(?))
0x146 0x10 %启用CLKin1,INP缓冲器=双极
0x147 0x1B % CLKin1=manual,CLKin1_OUT MUX = PLL1,CLKin0_OUT MUX =关闭
0x148 0x02 %
0x149 0x02 %
0x14A 0x06 % reset_MUX=低(0),reset_type=输出开路漏极
0x14B 0x02 %
0x14C 0x00 %
0x14D 0x00 %
0x14E 0x00 %
0x14F 0x7F %
0x150 0x01 %抑制模式处于活动状态
0x151 0x02 %
0x152 0x00 %
0x153 0x00 % CLKin0 R计数器[13:8]
0x154 0x78 % CLKin0 R计数器[7:0]
0x155 0x00 % CLKin1 R计数器[13:8],R=4
0x156 0x04 % CLKin1 R计数器[7:0],R=4
0x157 0x00 % CLKin2 R计数器[13:8]
0x158 0x78 % CLKin2 R计数器[7:0]
0x159 0x00 % PLL1 N计数器[13:8],N=4
0x15A 0x04 % PLL1 N计数器[7:0],N=4
0x15B 0x14 % PLL1:wnd=4ns,CPpol=活动位置,CP增益450uA
0x15C 0x20 % PLL1 DLD计数器=32
0x15D 0x00 % PLL1 DLD计数器=32
0x15E 0x00 % PLL1 R DLY=0,N DLY=0
0x15F 0x0D % PLL1 LD MUX = LD PLL1,输出=开放源代码(? 数据表和GUI不对应)
0x160 0x00 % PLL2 R计数器[11:8],R=1
0x161 0x01 % PLL2 R计数器[7:0],R=1
0x162 0x44 % PLL2 P=2,OSCin 63至127MHz,X2已禁用
0x163 0x00 %
0x164 0x00 %
0x165 0x0C %
0x171 0xAA %固定reg (显示默认0x0A,但编程为0xAA?)
0x172 0x02 %固定注册
0x17C 0x15 % Optim VCO1相位噪声=LMK0.4828万
0x17D 0x33 % Optim VCO1相位噪声=LMK0.4828万
0x166 0x00 % PLL2 FCAL=dis,PLL2 N计数器[17:16]
0x167 0x00 % PLL2 N计数器[15:8]
0x168 0x0C % PLL2 N计数器[7:0],N=12
0x169 0x59 % PLL2 CP增益等。位0为0,必须为1,符合数据表?
0x16A 0x20 % PLL2 DLD计数器
0x16B 0x00 % PLL2 DLD计数器
0x16C 0x00 % PLL2环路滤波器R4=200R,R3=200R
0x16D 0x00 % PLL2环路滤波器C4=10p,C3=10p
0x16E 0x15 % PLL2 LD MUX = LD PLL2,输出=开放源代码(? 数据表和GUI不对应)
0x173 0x00 % PLL2正常OP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mats
    让我检查您的配置寄存器。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mats
    我在您的设置中发现了问题。 请在执行同步后设置SYNC_DISx位。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Puneet,

    这似乎解决了问题!

    此致,