请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1262 您好,
我正在使用PROTOCENTRAL的ADS1262分路板和Arduino UNO将数据传输到计算机。
我正面临一个问题,我找不到如何解决这个问题的提示。
当我的笔记本电脑未连接到电源时,我收到的信号非常清晰,如下图所示。
但当我将电源线插入笔记本电脑时,信号会发出巨大的噪音,如下所示。
我用几台不同的计算机进行了测试,结果总是相似的。
我的地面可能有问题,因为当我用手指触摸电路时,噪音会减少很多。
如果有人能向我指出我需要在哪里工作来解决这种问题,我将不胜感激。
谢谢。