This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300EVM-034:使用压力传感器而不是EVM内部电阻桥-读取输出

Guru**** 2602185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662342/pga300evm-034-use-a-pressure-sensor-instead-of-evm-internal-resistive-bridge---read-the-output

部件号:PGA300EVM-034
在线程中讨论的其他部件:PGA900PGA300

大家好,

我使用PGAxxxEVM-34,它用于评估PGA300和PGA900作为我们的电阻压力传感器的信号调节器。 但是出现了问题。 我没有合理的输出电压, 它不会对压力变化作出反应。 我在这里´ve我所执行的步骤:

首先我尝试使用PGA300芯片:

1-我想使用我们的压力传感器,而不是EVM的内部桥接配置,因此我移除了桥接模拟跳线J1,J2和J3。

2-我将传感器桥接极连接到TP34 (VINPP)和TP35 (VINPN),然后为EVM供电。 我还从TP38 (VBRGP)和TP37 (VBRGN)获取桥接激励电压。

我测量来自TP30 (输出)和TP2 (GND)的输出电压。 我写了吗? 这是否是DAC的输出信号?

没有办法观察PGA300 GUI软件中DAC的输出信号? 有一些用于ADC输出,但不用于DAC。

如果我的方法没有基本错误,我将发布下一个问题。

非常感谢,

Seyed Harati

工程师传感器电子设备

第一传感器AG

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Seyed:

    首先,请确认您已为电压输出模式配置了跳线设置。 可以像您所做的那样卸下电阻桥仿真器的跳线:

    接下来,您需要配置模拟EEPROM设置,以确保设备设置为电压输出,并且VBRG电源处于活动状态。 黄色设置应以这种方式设置(VBRG电源只要启用就会有所不同),其他设置可根据您的应用进行更改。

    更改这些设置后,建议重新计算CRC并重写(在EEPROM Config-Digital (EEPROM配置-数字)页面中)。 然后关闭设备电源并重新启动,以使更改生效。

    此时,如果未启用数字接口,您应看到VOUT上相对于传感器压力的输出。 测试输出(无论传感器如何)的另一种方法是转至DAC settings (DAC设置)页面,然后单击按钮以启用DAC测试mux。  

    然后在DAC数据字段中输入DAC代码并写入。 您应在VOUT引脚上看到输出。  

    您的连接是正确的,但是,您可以尝试任何其他ASIC接地测试点,以排除主板缺陷。 如果上述方法不起作用,请尝试使用TP39作为接地。

    如果DAC测试模式工作正常,但当您尝试使用电阻桥传感器时,输出不会随输入而变化,则可能需要增加ADC增益。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Scott:
    n´t你的n´t,它解决了我的问题,也许我在每次更改后都没有刷新CRC,或者增益太高,以至于输出被夹住,没有改变。 请给我一些建议来解决这两个问题吗?

    1-我想用恒定电流激活压力传感器,因此这次我将压力传感器连接到VINTP和VINTN,而不是VBRGP和VBRGN。 我选择了ITEMP_CTRL至500uA。 我尝试了单端和差分用于TSEM N,甚至TEMP_MAX_CTRL,但这些引脚上没有输出电流。 我是否应该更换任何跳线或断开DACCAP?
    我们更喜欢使用恒定电流而不是电压来驱动传感器电桥。

    2-返回到电压激励时,输出信号对压力变化作出正确反应。 我们要将传感器校准为:
    0 mbar -> 0.5 电压
    50 mbar -> 2.5 电压
    100 mbar -> 4.5 电压
    我将DAC增益设置为4 (以便有0-5伏输出信号),并找到了每个0.5 ,2.5 和4.5 伏特的腐蚀性DAC代码。 无论是引导式校准还是ADC和DAC校准,我都收到以下消息:
    计算系数时出错。
    通过指导型校准:校准错误,校准例行程序无法找到适合输入数据值的参数组合。

    感谢您提前抽出宝贵时间,
    此致,

    Seyed Harati
    工程师传感器电子设备


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Seyed:

    我相信这是通过电子邮件处理的。 作为参考,问题是当使用VINTP引脚作为电流源时,电阻桥的底部应连接至设备接地,而不是VINTN。

    我现在将关闭此线程。 如有其他问题,请发布新的主题。

    此致,