This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ADS1293 GUI停止并获取错误的波形

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662102/ads1293evm-ads1293-gui-stop-and-get-wrong-waveform

部件号:ADS1293EVM

尊敬的先生/女士

我收到客户的2个问题。

有2个问题需要帮助。

 

1.在3导联配置下,他们无法获得正确的心电图数据

 

它们将 探针连接 到我的LA,RA,LL,RL,如下所示

 

他们 已经检查了与EVM的探头针脚连接,这似乎是正确的。

 我们是否错过了任何东西?

 

 

 

 

2.停止记录心电图数据后软件错误

 

输入 对话框的取消按钮后  

 

客户使用用户指南获取差异波形。 即使将心电图传感器连接到某人的身体,也会有很多噪音。

BTW,客户在JP2和JP3短路时获得相同的噪声波形。

他们做了什么错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士
    我们解决了“PC与ADS1293EVM断开连接”的问题。 因为我们将PC更换为使用Windows XP操作系统的旧笔记本电脑。
    目前,我为客户提供了支持,ADS1293EVM似乎有很多噪音。
    显示以下hyerlink的波形。
    www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是3Lead电阻器设置转储。 请您帮我解决问题,是否有问题?

    地址,值

    0x00,0x00

    0x01,0x11

    0x02,0x19

    0x03,0x00

    0x04,0x00

    0x05,0x00

    0x06,0x00

    0x07,0x0f

    0x08,0xff

    0x09,0x00

    0x0A,0x07

    0x0B,0x00

    0x0C,0x04

    0x0D,0x00

    0x0E,0x00

    0x0F,0x00

    0x10,0x00

    0x11,0x00

    0x12,0x04

    0x13,0x00

    0x14,0x00

    0x15,0x00

    0x16,0x00

    0x17,0x05

    0x18,0x00

    0x19,0x00

    0x1a,0x00

    0x1b,0x00

    0x1c,0x00

    0x1d,0x00

    0x21,0x02

    0x22,0x02

    0x23,0x02

    0x24,0x02

    0x25,0x00

    0x26,0x00

    0x27,0x08

    0x28,0x00

    0x29,0x00

    0x2a,0x00

    0x2b,0x00

    0x2C,0x00

    0x2d,0x00

    0x2E,0x33

    0x2F,0x30

    0x30,0x00

    0x31,0x00

    0x32,0x00

    0x33,0x00

    0x34,0x00

    0x35,0x00

    0x36,0x00

    0x37,0x00

    0x38,0x00

    0x39,0x00

    0x3a,0x00

    0x3B,0x00

    0x3c,0x00

    0x3D,0x00

    0x3e,0x00

    0x3F,0x00

    0x40,0xff

    0x50,0x00

    0x60,0x00

    0x62,0x00

    ADS1293EVM 3Lead设置与 数据表不同。 如果不禁用未使用的信道,将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kami:

    感谢您的帖子。 请原谅我们的拖延。

    您是否能够解决问题?

    在评估具有人体ECG输入的EVM之前,我建议使用具有100mVp正弦波和中电源偏移的函数发生器作为已知测试信号。 还将负极通道输入连接到中置电源,并验证您是否可以在ADC输出处清洁地测量正弦波。 切记与函数发生器和EVM共享接地连接。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:
    常规功能还可以,但是人体看起来不是很好。 BTW,不需要将Function Gen的接地与EVM连接。
    www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户使用衬垫和电线连接身体。  左肩和右肩两个衬垫,左肾和右肾两个衬垫。  他们是否粘贴在正确的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kami:

    对不起,我们不是医学专家,不能回答这个问题。 电极的放置完全取决于最终用户尝试测量的内容。

    此致,