请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1115 祝你一切愉快!
这里是业余爱好者。
我将使用ADS1115按下图串联测量电池:
如您所见,正极上有一个开关可通向VDD (因此我可以打开和关闭ADS1115)。
(假设每个电池为1.2V,因此不会超过5V)
我的问题是关于AIN0 - AIN3。 由于每个单元的正极将分别连接到AIN0和AIN3, 并且GND连接到蓄电池的负极,当BATT1和VDD之间的开关处于"OFF"(关闭)位置时,蓄电池是否会通过AIN 0 - AIN 4和GND平面受到任何影响?
基本上,我想知道在开关关闭的情况下,电池是否会逐渐持续消耗。
谢谢!