This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230: ADS1230:偏移校准的确切用途。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665673/ads1230-ads1230-what-exactly-does-offset-calibration

部件号:ADS1230

大家好,

我不确定是否能很好地理解ADS1230上的偏移校准是什么。

我看到两种解决方案:

1) ADS1230会产生内部短路,以使输入电压为0mv并进行测量。 结果应为0,因此如果不是,它会将值保存为偏移

2)偏移校准用于设置新的0。 假设增益为+-19.5mv (9.75mv),我的输出值为26.2144万。 如果我运行偏移校准,ADC将定义,输入电压9.75mV的新值将为0?

 

我很确信,第一个解决方案是正确的,但我想确定。

我的应用程序可以长时间运行,并且温度不恒定。 定期运行偏移校准是否是一个好的解决方案? 偏移校准是否足以补偿温度漂移?

请提前通知您

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    欢迎参加E2E论坛! 偏移校准提供内部对中AVDD电源短路。 正如您在选项1中所述,结果应该为0,但是由于噪音,您不会看到完全为0。 因此,根据速度和增益引脚选择,您将看到应用外部短路的一些变化。 如第3页电气特性表中的注释1所述,"偏移校准可将这些误差降至任何温度下的噪音水平。"

    选项2不适用于ADS1230。 这通常随具有系统校准选项的设备提供。

    如果您的系统更改温度,则最好定期进行偏移校准,以补偿ADS1230偏移温度漂移。 但是,任何外部组件或系统偏移都不会得到补偿。

    此致,
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Bob的解释。
    我将使用定期偏移校准进行一些测试。
    此致。
    Kevin