Other Parts Discussed in Thread: ADS1230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1230 大家好,
我不确定是否能很好地理解ADS1230上的偏移校准是什么。
我看到两种解决方案:
1) ADS1230会产生内部短路,以使输入电压为0mv并进行测量。 结果应为0,因此如果不是,它会将值保存为偏移
2)偏移校准用于设置新的0。 假设增益为+-19.5mv (9.75mv),我的输出值为26.2144万。 如果我运行偏移校准,ADC将定义,输入电压9.75mV的新值将为0?
我很确信,第一个解决方案是正确的,但我想确定。
我的应用程序可以长时间运行,并且温度不恒定。 定期运行偏移校准是否是一个好的解决方案? 偏移校准是否足以补偿温度漂移?
请提前通知您