请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA900 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
使用CCS 7.3 调试PGA900 0.0.0019万 时 ,它显示一个警告:PGA900.OUT (.text)部分加了2个,大小为3147,以满足指定的内存宽度4”。单击“调试”时,它将显示“设备在硬故障或NMI中锁定”。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)”。 请您给我一些建议?非常感谢。
此致
凯林