This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900:PGA900 EVM调试问题

Guru**** 2600675 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665134/ccs-pga900-pga900-evm-debug-question

部件号:PGA900

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 使用CCS 7.3 调试PGA900 0.0.0019万 时 ,它显示一个警告:PGA900.OUT (.text)部分加了2个,大小为3147,以满足指定的内存宽度4”。单击“调试”时,它将显示“设备在硬故障或NMI中锁定”。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)”。 请您给我一些建议?非常感谢。

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    如何生成.out文件? 如果它是从TI.com上提供的通用固件构建的,请确保您具有PGA900软件快速入门指南(www.ti.com/.../sldu015a.pdf)中指定的正确编译器版本。 您可能需要恢复到较早版本的编译器,并且需要按照以下链接中的步骤操作: processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Updates

    如果您使用的是XDS200或类似的JTAG接口,并且您已按照软件快速入门指南中的步骤设置目标设置和编译器版本,但问题仍然存在,请报告。

    此致,