This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5602:D/A

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663920/tlc5602-d-a

部件号:TLC5602

我们是学生,OFDM要求我们使用RPI3构建VLC。

我们希望以10 Mbps以上的速度传输数据。 我们是否可以使用RPI3和外部ADC (如TLC5602)?

我们如何在不丢失数据的情况下连接它们(因为ADC没有内部存储器?)

我们需要外部时钟?

我们需要更多组件? 我们如何做到这一点? 这会导致我们出现其他问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gal:
    我不熟悉RPI3,但TLC5602可以与许多不同的系统连接。

    数据表图1显示时钟和数据输出之间的时序图关系。 我想您会希望您的控制器提供时钟,以便它也可以保持样本数据计时要求。 您的控制器必须在第3页建议的工作条件的限制范围内保持时钟信号,基本上必须小于20MHz,占空比等

    至于内存,如果您的控制器能够以20MHz时钟速率卸载样本,我认为您的系统不需要样本内存。 内存通常用于在发生过采样的系统中,或者在处理系统与D/A子系统不处于锁定阶段的系统中使用。

    有关布局,组件等信息,请参阅第8页,我们在其中提供了应用信息。

    此致,
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你还有其他问题吗?
    如果不是,请标记'已解决'
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,

    因此,如果我们了解,我们可以将数据从我们的微控制器(从USB)发送到DAC (假设我们有足够快的串行桥/TTL),我们只需要同步时钟,而无需在DAC之前添加任何内存?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以在没有内存的情况下将数据从微型发送到DAC。

    此致,

    Brian