我们是学生,OFDM要求我们使用RPI3构建VLC。
我们希望以10 Mbps以上的速度传输数据。 我们是否可以使用RPI3和外部ADC (如TLC5602)?
我们如何在不丢失数据的情况下连接它们(因为ADC没有内部存储器?)
我们需要外部时钟?
我们需要更多组件? 我们如何做到这一点? 这会导致我们出现其他问题吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Gal:
我不熟悉RPI3,但TLC5602可以与许多不同的系统连接。
数据表图1显示时钟和数据输出之间的时序图关系。 我想您会希望您的控制器提供时钟,以便它也可以保持样本数据计时要求。 您的控制器必须在第3页建议的工作条件的限制范围内保持时钟信号,基本上必须小于20MHz,占空比等
至于内存,如果您的控制器能够以20MHz时钟速率卸载样本,我认为您的系统不需要样本内存。 内存通常用于在发生过采样的系统中,或者在处理系统与D/A子系统不处于锁定阶段的系统中使用。
有关布局,组件等信息,请参阅第8页,我们在其中提供了应用信息。
此致,
Brian