This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS7952应用

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664592/ads7952-ads7952-application

部件号:ADS7952

目前我在项目中使用了一个ADS7952,我使用了所有12ch,我不知道是否应该将AINP,AINM,MXO连接到某个位置,现在GPIO0与GND连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hailong:

    ADS7952上的输入多路复用器在名为'CXO'(多路复用器输出)的通用引脚上输出。 您需要(至少参见图57)将该引脚连接到AINP,以将模拟信号传输到封装内的ADC中。 您可能需要缓冲区(参见图58),具体取决于输入通道的配置方式。 AINM引脚通常与模拟接地相连。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Tom。您是否介意为缓冲应用程序推荐一些放大器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hailong:

    如果不了解您的应用,很难推荐最适合您需求的放大器。  借助ADS7952,根据您的输入配置,您可能需要在连接多路复用器的每个通道前面安装一个放大器,或者您可能可以在MUXO和AINP引脚之间使用单个放大器。  我的同事Art Kay制作了一系列视频(TI Precision Labs - ADC),您可能会发现这些视频在这里很有用。  第5节“SAR ADC输入驱动器设计”是您开始工作的最佳位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!