请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7952 目前我在项目中使用了一个ADS7952,我使用了所有12ch,我不知道是否应该将AINP,AINM,MXO连接到某个位置,现在GPIO0与GND连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Hailong:
如果不了解您的应用,很难推荐最适合您需求的放大器。 借助ADS7952,根据您的输入配置,您可能需要在连接多路复用器的每个通道前面安装一个放大器,或者您可能可以在MUXO和AINP引脚之间使用单个放大器。 我的同事Art Kay制作了一系列视频(TI Precision Labs - ADC),您可能会发现这些视频在这里很有用。 第5节“SAR ADC输入驱动器设计”是您开始工作的最佳位置。