This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:同步和放大器;SYSREF LVDS范围

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, DS90LV001, ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662491/ads42jb69-sync-sysref-lvds-range

部件号:ADS42JB69
线程中讨论的其他部件: DS90LV001LMK0.4828万TSW14J56EVM

有关ADS42JB69的SYNC和SYSREF输入的快速问题。  

DS90LV001 LVDS缓冲器将用于从FPGA驱动这些信号,但我们希望确认接口的兼容性。  以下是DS90的LVDS驱动器规格:

 

 

尽管AD42JB69仅提供典型的LVDS电平(Hi =1.3V,Lo =0.5V,VCM =0.9V),但我认为它可以接收DS90LV001缓冲器的LVDS差分信号范围。 这是否正确?

共模电压不一致:DS90为1.19V,ADS为0.9V。  我假设这意味着信号必须是交流耦合的。 请确认。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!
    我从EVM设计中做了一些反向文档:

    SYNCP/M各有一个电阻器网络(182R到IOVDD3.3V),(68R到GND),这提供了.9V的共模偏压
    -由ArriaV FPGA (2.5V组)引脚Y7/AA7驱动(通过FMC连接器G12/G13)

    SYSREFP/M各有一个电阻器网络(182R到IOVDD3.3V)和(68R到GND),这提供了0.9V的共模偏压
    -由LMK0.4828万引脚13/14 (3.3V VCC)驱动

    Pin 13/14 LVDS时钟输出(SDCLKoutY)第19页LMK0.4828万的技术指标看起来非常接近DS90LV缓冲区
    www.ti.com/.../lmk0.4828万.pdf

    基于这一点,我认为DS90LV的输出与LM0.4282万中EVM上的输出相匹配。 我认为你不应该把它们连接起来。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

    我还建议由将CLKP/M信号发送到ADS42JB69的同一设备生成SYSREF。 SYSREF必须符合CLK信号的设置和保持计时。 在250 MHz时,这最多是4ns窗口,使用FPGA生成的SYSREF可能难以达到此值。

    这就是为什么LMK0.4828万用于在ADS42JB69EVM上生成CLK和SYSREF的原因。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    我看了EVM接口,这里使用的终端方案看起来就像用于LVPECL信号的方案。 查看EVM用户指南时,LMK0.4828万设置为在SYSREF信号上输出LVPECL (2000mV),而不是在LVDS上输出。 我不知道EVM上的FPGA正在为同步信号提供哪种信号类型,但我怀疑它的LVPECL也是如此。

    对于像DS90LV001设备那样控制共模电压的LVDS信号源,这种类型的端接似乎会出现共模不匹配问题。 我们还需要验证LVDS信号摆幅对于ADS32JB69接收器足够大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,
    我阅读了有关ADS42JB69的更多信息。 在数据表中,我们有一个关于驱动时钟的部分(SYSREF在引脚表中归类为时钟)
    www.ti.com/.../ads42jb69.pdf
    10.2 .2.2 时钟输入一节包含一些有关此配置的图表和讨论。

    我还在检查FPGA固件以确认其驱动器模式。

    最后,我要让一位在这款设备上拥有更多经验的工程师也来看看。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我打开了TSW14J56固件项目(如果您感兴趣,它位于TSW14J56EVM页面上)

    JESD_RX_SYNC引脚(Y7/AA7)在2.5V插槽上设置为LVDS。   

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Brian,

    我将通过电子邮件向您和Jim发送一些其他信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,
    我想我们将线程脱机。 我们是否可以将此状态更改为已解决?
    此致,
    Brian