This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 图像传感器应用中出现噪音问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663201/noise-problem-in-image-sensor-application

你(们)好

我正在使用输出模拟电压的InGaAs图像传感器。 输出分辨率约为300uV,输出电压介于1.26 和4.5V之间。 我已经设计了一个电路来将输出连接到ADC。 如果我将固定电压输入到ADC电路的输入中,我将测量约500uV的噪声。 但是如果我使用图像传感器输出,我会得到大约10mV的噪声。 我可以在输出上看到传感器用于输出信号的时钟发出一些噪音;时钟为1MHz。 如果我看一下电源,它们都看起来很干净。 所以我在想噪音是从哪里来的。 有没有人想我能做些什么来找出问题? 我可以提供主板布局的图像(如果有帮助)。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon您好,感谢您在TI E2E论坛上发帖。

    您能否提供ADC的部件号,以便我将其发送给TI的正确团队?
    这将确保快速准确的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ed

    我不知道这是否有帮助,因为我认为ADC没有任何问题。 这似乎是在做应该做的事。 这更像是一个普通的模拟问题。

    谢谢

    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己不熟悉该主题,但我们确实对DLP LightCrafter 4500 NIR中的传感器设计注意事项有所了解。 尤其是3.3 部分,您可以在以下位置找到应用说明:
    www.ti.com/.../dlpa049.pdf

    令人遗憾的是,这可能没有很大帮助。 祝您好运!

    此致,
    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon,还有一个应用说明,其中介绍了我们的InGaAs传感器信号链。
    www.ti.com/.../dlpa072.pdf


    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    当您说"可以在输出中看到..."时。 这是ADC的输出吗? 所以,我猜你做了FFT,看到了1MHz,所以你知道噪音与传感器的电源有关,对吗? 那么,您要寻找的是它如何与ADC耦合? 您如何知道传感器的输出端没有? 当您从ADC断开传感器,但其他一切都正常(包括传感器电源)时,您是否看到噪音?

    最好让我们知道您正在使用的ADC。 这有许多原因,技术原因,而不是技术原因。 例如,您的ADC是否有外部参考? 可以在那里偶合住……

    此致,

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 再看一下之后,驱动传感器的时钟似乎有一些过冲和下冲。 我认为这会导致传感器输出发出噪音。 我将尝试删除它,看看输出噪音是否降低。

    谢谢

    Jon