你(们)好
我正在使用输出模拟电压的InGaAs图像传感器。 输出分辨率约为300uV,输出电压介于1.26 和4.5V之间。 我已经设计了一个电路来将输出连接到ADC。 如果我将固定电压输入到ADC电路的输入中,我将测量约500uV的噪声。 但是如果我使用图像传感器输出,我会得到大约10mV的噪声。 我可以在输出上看到传感器用于输出信号的时钟发出一些噪音;时钟为1MHz。 如果我看一下电源,它们都看起来很干净。 所以我在想噪音是从哪里来的。 有没有人想我能做些什么来找出问题? 我可以提供主板布局的图像(如果有帮助)。
谢谢