This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:REFOUT电容器值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661448/ads1262-refout-capacitor-value

部件号:ADS1262

大家好,

让我来问一个有关此产品的问题。
每个数据表和每个EVM/ref设计(我刚刚发现的ads1262)都使用1uF CAP作为参考输出。
但是对于我们的设计中有1uF的人来说,噪音太大了,但是如果我使用10uF进行反射,那就好了。
我不能显示图片,我不允许显示图片。 但10uF的噪音降低了20倍以上。

我只想问您,我应该在哪里搜索问题,您怎么看?  
这是否正常?

此致

Balazs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balazs,

    很可能可以将参考电容器增加到10 UF,以提供额外的参考噪声滤波。 就在最近,我们研究了类似的部件,发现10uF参考电容器比1 UF提供了更多优势。 由于这两种器件都使用类似的内部参考,因此我们可能会开始在ADS1262的REFOUT引脚上推荐10 UF。

    请问您在什么情况下发现噪音有所改善? 输入信号的数据速率,滤波器类型,PGA增益和振幅是多少? 了解这些数据将非常有帮助!

    谢谢,此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Balazs,

    我是否充分回答了您的问题?

    谢谢,此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris:

    感谢您的重播。
    是的,您做到了。
    很抱歉我的回答太晚了,我在度假。

    我将很快与您分享我们的设置和参数。

    此致

    Balazs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Balazs,

    没问题! 感谢您提供信息,如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    Chris