请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1262 大家好,
让我来问一个有关此产品的问题。
每个数据表和每个EVM/ref设计(我刚刚发现的ads1262)都使用1uF CAP作为参考输出。
但是对于我们的设计中有1uF的人来说,噪音太大了,但是如果我使用10uF进行反射,那就好了。
我不能显示图片,我不允许显示图片。 但10uF的噪音降低了20倍以上。
我只想问您,我应该在哪里搜索问题,您怎么看?
这是否正常?
此致
Balazs