This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:菊花链式问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662475/ads1299-daisy-chain-questions

部件号:ADS1299

您好,

我正在设计一个平台,它可以菊花链式连接多达4个ADS1299,用于EEG捕获。 我的计划是使用一个CS来规则所有连接,我对连接有一些疑问:

1)在数据表的第65页,您有以下陈述:  

偏置驱动器不能在多个器件之间共享,必须使用外部时钟,因为在共享通用DIN时,无法对单个器件进行编程

但我在“9.3 .2.4 .5.1 Bias Configuration with Multiple Devices”(多设备的偏置配置)中读到:  

 当以菊花链方式连接多个ADS1299-x器件时,使用PD_BIAS位关闭除其中一个偏置放大器之外的所有偏置放大器。

如果连接菊花链中的4 IC,如何只关闭其中一个偏置放大器? 如何处理未使用的BIASOUT信号?

2)是否应该使用其中一个IC的内部时钟向所有ADS1299提供时钟信号?

3)我应该如何处理SRB1和SRB2?我应该全部缩短或独立离开?

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Husein,

    欢迎参加我们的论坛!

    1. 第65页上的评论对我来说也有点不清楚。 为了关闭除一个偏置放大器之外的所有电源,您需要一个单独的GPIO来控制其他器件/CS引脚。 如果只有一个设备与其余设备不同,则可能您只需要两个GPIO:一个用于第一个设备(即,打开偏置),另一个用于其余三个设备(即,关闭偏置)。 对于需要唯一寄存器设置的每个设备,您将需要单独的GPIO来控制该设备/CS引脚。 但是,在读取数据时,您可以同时启用所有/CS引脚,并通过单个DOUT引脚连续读取数据。
    2. 为了同步所有四个ADS1299器件,您需要使用一个主时钟源。 执行此操作的一种方法是从一个设备输出内部时钟,并将其作为输入连接到其他三个设备,如您所述。 或者,您可以为所有四个设备使用一个外部时钟源。
    3. 如果SRB1和SRB2未使用,则可以将它们保留为浮动状态,也可以将它们与AVSS关联。 在内部,它们不会连接到任何设备,除非您将MUX配置为使用这些引脚。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回答!

    我是否应该将偏置驱动器视为未使用的OpAmp并将输出连接到反相输入? 或者我应该不让偏见浮在水面上吗?

    此致。