请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 您好,
我正在设计一个平台,它可以菊花链式连接多达4个ADS1299,用于EEG捕获。 我的计划是使用一个CS来规则所有连接,我对连接有一些疑问:
1)在数据表的第65页,您有以下陈述:
偏置驱动器不能在多个器件之间共享,必须使用外部时钟,因为在共享通用DIN时,无法对单个器件进行编程
但我在“9.3 .2.4 .5.1 Bias Configuration with Multiple Devices”(多设备的偏置配置)中读到:
当以菊花链方式连接多个ADS1299-x器件时,使用PD_BIAS位关闭除其中一个偏置放大器之外的所有偏置放大器。
如果连接菊花链中的4 IC,如何只关闭其中一个偏置放大器? 如何处理未使用的BIASOUT信号?
2)是否应该使用其中一个IC的内部时钟向所有ADS1299提供时钟信号?
3)我应该如何处理SRB1和SRB2?我应该全部缩短或独立离开?
感谢你的帮助
此致