This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:无法访问JESD bank寄存器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662887/ads54j60-couldn-t-access-jesd-bank-registers

部件号:ADS54J60

我能够读/写模拟银行寄存器,但无法从JESD银行寄存器读回。 我不确定是由JESD银行读取问题引起的,还是只是JESD银行写入不起作用。

以下是捕获SPI波形。 SCLK以大约1.5MHz的频率运行(请参阅第三示波器捕获)。 CH1=SDOUT;CH2=SCLK;CH3=SDIN;CH4=SEN

1.成功读取寄存器0x5F (通过将0xF写入地址0x11来选择模拟组ADC页面)

2.写入0x69以注册0x4004以选择JESD数字页

3. 在步骤2后立即读取寄存器0x4004。 失败。 全部0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxwell,

    在尝试执行此操作之前,您是否发出了硬复位并且ADC CLK和SYSREF都在运行?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我发出了重置命令,但尚未在系统中配置ADC CLK和SYSREF。 我将配置ADC时钟,然后重试。

    谢谢!

    Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    启用ADC时钟和SYSREF之后。 我能够访问JESD bank寄存器(0x60xx)。 但从寄存器0x4004,0x4003回读仍然不起作用。

    此致,
    Maxwell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxwell,

    您无法读取这些寄存器。

    此致,

    Jim