请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS54J60 我能够读/写模拟银行寄存器,但无法从JESD银行寄存器读回。 我不确定是由JESD银行读取问题引起的,还是只是JESD银行写入不起作用。
以下是捕获SPI波形。 SCLK以大约1.5MHz的频率运行(请参阅第三示波器捕获)。 CH1=SDOUT;CH2=SCLK;CH3=SDIN;CH4=SEN
1.成功读取寄存器0x5F (通过将0xF写入地址0x11来选择模拟组ADC页面)
2.写入0x69以注册0x4004以选择JESD数字页
3. 在步骤2后立即读取寄存器0x4004。 失败。 全部0