您好,
在我们的应用中,特定的板上模拟输入通过电缆馈送到板上。 它们经过 LT6375 共模电压差动放大器,然后馈入 ADS1115 输入。 LT6375由+12V和-12V供电。 如果LT6375的其中一个输入因某种原因开路或对地短路(电缆断开),则LT6375的输出可能是负极轨,即-12V,然后通过串联电阻器和一个Paralel保护二极管馈入ADS1115输入引脚。 (示意图随附)
ADS1115 ESD保护二极管是否能够通过ESD保护二极管承受从GND到Ain的3mA持续电流?
此外,如果ESD保护二极管由于某种原因损坏,这只会影响特定的输入通道还是所有ADS1115输入通道都不可用?
感谢您的帮助,
Sahi