This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ESD二极管从GND正向导向Ain的推荐电流限制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662638/ads1115-recommended-current-limit-for-esd-diodes-forward-conducting-from-gnd-to-ain

部件号:ADS1115

您好,

在我们的应用中,特定的板上模拟输入通过电缆馈送到板上。 它们经过 LT6375 共模电压差动放大器,然后馈入 ADS1115 输入。 LT6375由+12V和-12V供电。 如果LT6375的其中一个输入因某种原因开路或对地短路(电缆断开),则LT6375的输出可能是负极轨,即-12V,然后通过串联电阻器和一个Paralel保护二极管馈入ADS1115输入引脚。 (示意图随附)  

ADS1115 ESD保护二极管是否能够通过ESD保护二极管承受从GND到Ain的3mA持续电流?

此外,如果ESD保护二极管由于某种原因损坏,这只会影响特定的输入通道还是所有ADS1115输入通道都不可用?

感谢您的帮助,

Sahi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahi

    ADS1115数据表提供了数据表第6页上的绝对最大额定值表。 这表示对于任何模拟输入引脚,电压必须在GND-0.3V和VDD+0.3V之间。 此外,最大输入电流为±10mA。

    但是,您的示意图显示您可能会违反这两种条件。 首先,当-12V出现在前端时,D221将AIN0保持在-0.8V。这违反了最大输入电压。 其次,当D221向下拉至-0.8V时,电流从GND流入器件的AIN0。 我不确定电流是多少,但肯定是超过10mA的。 电流不仅限于R437或R439中的电流。

    为了保护设备,我建议对AIN0采用串联电阻,如下所示:

    这应将进入器件的输入电流限制为0.8V / R。我认为1kΩ Ω 电阻应该足够。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您的回复。 只有几个问题。

    当D221向下拉至-0.8V时,电流从GND流入器件的AIN0。 但我认为电流必须通过R437。 由于电流不能从GND流至GND,它无法通过D221。 因此,电流可能约为3mA (最大)。 可能会更少。 我错过了什么吗?

    如果此假设正确,ADS1115 ESD保护二极管是否能够承受3mA的连续电流?

    如果由于某种原因AIN0 ESD dides损坏,我们是否仍能使用同一ADS1115器件的其它通道?

    谢谢。

    Sahi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahi

    是的,您是对的,如果是4.42kΩ Ω 电阻器,电流将受串联电阻的限制。 我是通过二极管上0.8V的电压抛出的。 我重新绘制了原理图,以便其他人更容易遵循。

    在这种情况下,ESD二极管应该能够获得3mA的电流,因为最大电流为±10mA。 但是,这不能防止AIN0保持在低于GND 0.3V的范围内。 为此,您仍需要串联电阻。 如果超过GND以下0.3V的电压,可能会损坏设备。 这种损坏不一定限于ESD二极管,而不仅仅限于经历过电压情况的单个通道。

    如果插入串联电阻,您应该能够保护设备和输入。

    吴若瑟