This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:ADC08D1520中是否有自生成的时钟?

Guru**** 2599765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662870/adc08d1520-is-there-a-self-generated-clock-in-adc08d1520

部件号:ADC08D1520

我们有一个测试设置,ADC08D1520位于主板上,ADC输入时钟源(CLK+/-)位于子板上。 在我们的测试中,我们发现当移除此ADC输入时钟源时,我们仍然可以成功读取测试模式,并且我们的FPGA可以锁定ADC输出时钟。 这似乎意味着ADC正在生成自己的输出时钟。

 ADC08D1520能否生成自己的输出时钟? 我们在数据表中找不到任何关于此功能的内容。 如果它可以生成自己的输出时钟,什么决定了它是打开还是关闭的?

如果它不能生成自己的时钟,那么如果输入时钟引脚保持浮动,我们是否应该看到测试模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

    ADC08D1520差分时钟接收器具有非常高的有效增益并且没有任何滞后。 这些特性与时钟源的CLK+/-连接的交流耦合特性相结合,可从CLK+/-输入上的任何热噪声或耦合噪声中实现自时钟。 操作频率是不可预测的,但在禁用交流耦合时钟时,预期ADC DCLK和数据输出将切换。

    由于频率不可预测,我不会依赖此行为作为与数据接收器检查测试模式的方法。

    防止这种情况的最佳方法是在禁用ADC时钟源时将ADC置于断电模式。

    此致,

    Jim B